This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03200:抖动抑制

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431249/lmk03200-jitter-restrain

器件型号:LMK03200

工具与软件:

您好!

我的客户遇到了输出抖动种类的周期 t cycle。
在首次采样时、他们没有观察到此类抖动。
不过、在创建第二块样片板时、他们会观察到这种抖动。

当它们创建第二个样片板时、它们将接管 LMK03200寄存器的相同 osc 和相同设置。
他们遵循"时钟设计工具"的结果来确定 "CPout"的值(环路滤波器设置。)。

在这种情况下、您是否知道应检查哪种设置?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    第一个和第二个电路板之间的布局是如何修改的? 旁路电容是否尽可能靠近 DUT? 输入基准抖动是否发生变化? 环路滤波器值是否已更改?  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    >环路滤波器值是否已更改?  
    我听说它们没有改变环路滤波器值。

    >输入参考抖动是否发生变化?
    他们在输入侧没有观察到任何抖动。

    >旁路电容器是否尽可能靠近 DUT?
    您指出哪些旁路电容器?
    它们是否用于电力线(Vccxx 引脚)?

    >如何修改第一个和第二个电路板之间的布局?
    在第一个板中、他们创建了仅实施 LMK03200的小型板。
    并将该板连接至主板。 主板具有 LMK03200的每个元件、例如 cap 和 res of "CPout"等

    第二个板的用途是在主板上实现 LMK03200。
    所以、没有任何跳线连接方式。

    从整体布局的角度来看、布局似乎趋向于改进。
    但是、我不知道第一块电路板和第二块电路板之间有什么具体区别。

    我正在查看数据表和参考板手册、但您似乎没有描述各种布局指南。
    您是否有任何显示布局限制或建议的文档?

    此致、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁一

    您能否为 LMK03200提供原理图的电源部分? 电源上可能存在会降低 LMK03200性能的噪声。 如果有任何高频信号在非常靠近器件的位置布线、这也可能会带来问题。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不仅可以共享原理图、还可以共享布局。
    但是、请私下分享。
    如果可能、我希望您在网络会议上解释每一份文件。
    是否可以使用 WebEx 举行网络会议?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁一

    CRIS 和我应该在下星期一(PST)大部分时间为 Webex 会议提供服务。
    或者、我们可以将其迁移到仅供内部使用的 E2E、而不是公共的 E2E。

    谢谢!

    Kadeem