This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820编程问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431656/lmx2820-lmx2820-programming-issue

器件型号:LMX2820

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在电路板上使用 LMX2820 PLL IC、并将其与任意 USB 相连。 我在一侧连接了一条10引脚带状电缆(连接到任意 USB)、在另一侧连接了一个 micro-D 连接器。 在 TICS Pro GUI 中检测到该器件时、我无法对 PLL 进行编程或写入寄存器值。 我检查了示波器上的时钟、数据和芯片选择线、发现它们看起来功能正常、但输出频率不符合预期。 有趣的是、执行回读会产生6GHz 的默认输出频率。

作为替代方案、我尝试焊接公跳线、并将另一端连接到10引脚母带状电缆。 在此设置中、我能够实现所需的输出频率。 如果有任何建议、将不胜感激。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    我不清楚、您是否能够对其进行编程?