This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212此多路复用器是否可用于 PCIe REF 时钟100MHz?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TMUXHS4212, TMUXHS221, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1431464/tmuxhs4212-can-this-mux-be-used-for-pcie-ref-clock-100mhz

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221HD3SS3212、HD3SS3202

工具与软件:

您好!

   我有一个要求、我要使用 PCIe 参考时钟、即100MHz、在通用时钟或 SRNS 之间切换。 通用时钟来自 SOM、而单独的时钟将来自本地时钟发生器、因此我们计划在公共时钟和 SRNS 时钟之间切换。 因此、我在这里的问题是 、我是否可以将 TMUXHS4212用于此 PCIe 参考时钟选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    两个时钟都是100MHz、对吗? 如果该多路复用器只用于该时钟信号、则可以使用 TMUXHS4212、也可以使用 TMUXHS221。 TMUXHS221是一款 USB2多路复用器、可在该带宽下支持这种信号传输。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    校正两个时钟都是100MHz、根据特定条件、我想 选择来自 SOM 的时钟或从时钟发生器分离独立的时钟。  

    感谢确认、 由于空间限制、我们正在寻找一个具有2:1多路复用器的单个器件、因此认为 TMUXHS4212将是一个近距离套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    如果您正在寻找双通道2:1多路复用器、则可以使用 TMUXHS4212、是的。 HD3SS3202和 HD3SS3212也可以在这种情况下工作、前提是其中任何一种更适合您。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们会评估  HD3SS3202/HD3SS3212。

    谢谢 Ryan、这可以帮助我为我们的应用选择合适的器件。