This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010

Guru**** 2879010 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430768/tpl5010-tpl5010

器件型号:TPL5010

工具与软件:

Dears、

1.我的客户在一个新项目中使用 TPL5010。 根据数据表、50s 的建议电阻值为20.047K。 但是、根据给定的公式1、它应该为20.47K。 这是我的计算有问题吗、还是规格有误?

2.2. 0.6%的误差是指采集电阻的误差还是指片式定时器的误差?

BS、

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    1.计算正确、值应为20.47k Ω。  

    2. 0.6%的误差是指片式定时器/定时器的间隔时间的误差。

    谢谢!

    Michael

    P.S.你和我的侄女 Arabella 分享了一个名字。 喜欢你的名字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    幸会。 感谢您发送编修。
    我还有两个问题:
    1.按照下面的流程图、如果 DONE 信号在发出 DONE 信号后停止、那么下次看门狗复位的时间是 Tip + T1?


    2.另外、用户使用的是20kΩ Ω 电阻、理论时间一般在47秒左右、但是在测试过程中发现、在触发多次看门狗复位后、偶尔会有低于20秒的复位时间。 在此期间、TPL5010芯片未出现电源故障。 我不知道你是否理解这种情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    1、正确的,下一次看门狗复位的时间是 Tip + T1。 要理解的更关键的方面是、如果在 WAKE 信号的上升沿的尖端没有收到 DONE 脉冲、TPL5010会将 RSTN 信号置为有效。  

    2.在较短的复位时间间隔内、TPL5010是否通过拉低 RSTn 来结束复位时间间隔?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充客户的狗馈送逻辑:MCU 每1S 翻转一次 DONE 引脚的高电平和低电平。 停止喂狗后、DONE 引脚保持在低电平。 狗狗的喂入波形如下图:

    :是客户捕获的异常复位时间波形

    看门狗电阻为20k、理论复位时间约为47秒。 看门狗停止后、大约需要138S 时间来触发看门狗复位。 原因是什么?

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,  

    1.仅需确认,问题是 RSTn 的低电平比预期要晚得多? 或者它是否仍比预期更早地断言低电平?

    2.是否还能提供包含唤醒信号的示波器快照?

    3.您能把原理图发送给我吗? 一些时序问题是由于没有将下拉电阻器连接到 DONE 输出而导致的。  

    谢谢!

    Michael