This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:有时频率输出错误

Guru**** 2903470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430771/lmx2582evm-wrong-frequency-output-sometimes

器件型号:LMX2582EVM

工具与软件:

我已将此评估板设置为1045 MHz 的输出频率。 当我加载此频率时、有时情况良好 、并输出1045 MHz。 但是、有时我重新加载频率时、我得到的是1053 MHz。 我不知道为什么会发生这种情况。 这是否意味着电路板可能已损坏、一些接地问题等 有人以前有过这种经历吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您将其编程为锁定到1045MHz、它应该锁定到1045MHz 或解锁。 解锁后、频率不会是1044MHz。  

    由于您将 EVM 与 TICS Pro 配合使用、您是否能使其锁定在默认配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时它处于该频率。 不过、有时我重新加载频率几次时、频率可以移动到类似1053 MHz 的频率、即频率移动几 MHz。 它可以在这两个频率上保持相当稳定的时间、即如果我不必重新加载频率、我还没有看到它自身发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    默认 EVM 配置输出为1.8GHz、您是否能够将其锁定在此频率?