This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:PLL 锁定在低温下失败

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432179/lmx2615-sp-pll-lock-fail-in-low-temperature

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10ADC12DJ3200

工具与软件:

您好!

客户将 LMX2615用于 DAC39RF10和 ADC12DJ3200。

DAC 的输出时钟为8388.608MHz、ADC 的输出时钟为2097.152MHz。

在大约6~8C 的低温下、存在以下问题。

1.在+DAC 处相对于-2MHz 中心频率(3.55GHz)的泄漏

2.状态为#1、电源关闭/打开后、LMX2615 PLL 锁定失败

您是否有类似的问题或任何指导?

谢谢。