This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:FTEST/LD 输出引脚作为开漏输出运行、具体取决于 MUX[3:0]设置

Guru**** 2925960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, LMX2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426834/lmx2430-ftest-ld-output-pin-operates-as-an-open-drain-output-depending-on-the-mux-3-0-setting

器件型号:LMX2430
主题中讨论的其他器件: LMX2433

工具与软件:

您好!

LMX2430的 FTEST/LD 输出引脚作为开漏输出运行、具体取决于 MUX[3:0]设置。

此外、根据数据表中的9.3.8.2开漏模拟锁定检测输出、在开漏配置中需要一个外部上拉电阻器。

不过、我们确认电压在我们的测试环境中是在没有外部上拉电阻器的情况下输出的、因此内部上拉电阻器可能存在。

有些客户在"相关问题"部分没有得到明确的答案、您能否再次检查并回答我的问题?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    多路复用器设置是什么? 此器件推向市场已超过20年、我非常确信开漏模拟 LD 需要上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    抱歉、我没有提供寄存器设置信息。 目前、MUX[3:0]设置为0101。

    尽管如上所示设置为开漏输出、但在没有外部上拉电阻器的情况下将输出高电压。 因此、我想知道设置为开漏时是否在内部上拉 FTEST/LDpin。 同样的问题已张贴在"相关问题"中、但尚未解决、因此我想得到明确的答复。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我有一个 LMX2433 EVM、让我看看实验室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们期待您的实验结果。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    事实证明、这是一个数据表问题。 所有数字锁定检测均为推挽输出。 模拟锁定检测具有推挽或开漏输出选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我无法看到您所连接的图像。 您可以重新发布它吗?
    您是否计划再次更新数据表?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    数据表更新需要一些时间来处理、可能要到明年年初才会更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    在图像中、更正后的列为0100、而不是0101。

    0101也意味着推挽输出的理解是正确的吗?

    请阐明计划对数据表进行哪些更新。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    电路板上没有 IF VCO、我 仅测试了 RF LD。

    我坚信同样的数据表误差也适用于 IF。  

    数据表更改需要很长时间、如果您需要更新数据表、我可以为您生成一个。 但是、由于它不是官方发布的数据表、因此上面会有水印。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    数据表更改涉及一个漫长的过程、如果您需要更新数据表、我可以给您生成一个。 但是,它将有水印,因为它不是正式发布的数据表。[/报价]

    感谢您的确认。
    请提供一份 LMX2430数据表草稿、其中说明了相应的 IF 引脚功能。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    好的、这周将做一份草稿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    好的、 期待收到您的回复。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我会将其发送到您的邮箱。