This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1112:CLKIN 是否必须为50%占空比方波?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1433002/cdclvc1112-does-clkin-have-to-be-a-50-duty-cycle-square-wave

器件型号:CDCLVC1112

工具与软件:

我正在设计 PPS 发生器、需要将信号扇出到多个位置。 CLKIN 信号是否必须是50%占空比方波、或者在每秒具有10us 左右脉冲的情况下是否可以使用该信号?  如果没有、TI 是否有能够以1:12或更高的比率处理此类信号的 CMOS 扇出缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:  
    否、输入不需要50%占空比。  
    输出将只是副本、因此、例如、如果您的输入具有20%的占空比、则所有输出也都具有20%的占空比。  

    此致、  

    Vicente