This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:带负载的输出周期与设计值之间的偏差过大

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432721/sa555-the-deviation-between-the-output-cycle-with-load-and-the-design-value-is-too-large

器件型号:SA555

工具与软件:

为什么在没有稳态负载的情况下、设计周期和设计周期之间存在显著偏差? 这可能是什么原因
以下是我的设计值(在无负载的情况下、示波器的读数值与设计值基本一致)
TH (高电平时间 s)=0.693 *(1.2M Ω+10M Ω)* 100nF≈776.16ms
TL (低电平时间 s)=0.693 * 10M Ω* 100nF≈693ms
T = TH+TL≈1.46916s
之后添加负载、如图所示
该电路原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清美市

    [报价 userid="629387" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432721/sa555-the-deviation-between-the-output-cycle-with-load-and-the-design-value-is-too-large Ω(1.2M Ω+10M )[/报价]

    1.2M Ω 电阻器在哪里?  您是否可以关闭输出波形上的交流耦合。   如果施加负载时输出周期时间发生变化、则预计输出电流较高并恢复到时序。 这是否会导致引脚8和4变化过大?   接地情况如何、引脚1、C3底部和 C4底部的波形是否相同?   检查引脚5、2+6的波形也会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    R3位置为1、1.2M 欧姆

    2、交流耦合关闭、Ω

    空载

    3、电流、13mA、、μ A

    4 μ s 是引脚1、、底部和 C4底部的波形相同。μ s

    5 μ F、 、电容器为什么会影响周期

    示例:不加 c1时、周期是0.9s、加上 c1后、周期是1.2s、能不能帮我分析一下为什么、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未添加 C1时、周期为0.9s、添加 C1后、周期为1.2s

    对于 SA555、VCC 电压不会影响时序 只要 VCC 电压是恒定的 完全充电和输出。 当 C1上有[50/60 * 2]Hz 信号时、VCC 电压将不会在2.5秒内保持恒定。 移除 C1后情况更是如此。  

    使 SA555电压更恒定的一种方法是将 Rb1移到 C1和 ZD1之间并增加 C1的额定电压。  

    我看到空载波形上的时序干扰。  在靠近 SA555电源引脚的位置添加一个100nF 电容器。