This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYSREF

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1433828/lmx2594-sysref

器件型号:LMX2594

工具与软件:

你(们)好

RFOUTA 在3GHz 下运行、周期为333ps、SYSREF 以 RFOUTA 的两个上升沿之间为中心。 如图所示、T1和 T2表示从 SYSREF 上升沿到 RFOUTA 上升沿的延迟、T1和 T2均约等于150–200ps、且 T1 + T2 = 333ps。 在高温和低温下、T1和 T2是否会因延迟变化而显著变化? T1或 T2是否可能变得非常小、例如低于50ps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

    该器件的设计使 SYSREF 时钟的上升沿正好位于射频时钟的中间位置。 由于 SYSREF 时钟和射频时钟均由 VCO 生成、因此我认为温度漂移应该是相同的。 这意味着边沿将始终对齐。