This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820:在某些频带中、如果多次配置同一个参数、芯片可能会失锁。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1433236/lmx2820-lmx2820-in-some-frequency-bands-the-chip-may-lose-lock-if-the-same-parameter-is-configured-multiple-times

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好:

我们使用 LMX2820生成13-20GHz 信号、
如果多次配置同一个参数(2_b 按照下述更改频率操作)、在某些频带中、芯片可能会失锁。 
例如、如果您持续配置20G 500次(每次的间隔为20ms)、
芯片在约300次时间失去锁定、其他频率(如18.9G)不会失去锁定。

可能是什么原因? 谢谢!
芯片的详细信息大致如下: 
1.芯片配置如图



2.寄存器配置方法:
A. )初始化

与 LMX2820数据表中的8.3初始化和上电时序控制。

B. )更改频率操作


谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    请尝试不要使用 交叉行。

    问题是仅出现在 VCO 倍频器频率下还是仅出现在20GHz 时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noel: 
    之后我们继续尝试16.4-20.4GHz 频段的其他频率。
    一些频率也失去了锁定、但概率不同。
    我将稍后尝试您的建议。
    我还有一个问题。
    LMX2820的 CE 引脚和寄存器 R0的断电控制位是否等效?
    它们是逻辑与吗?

    如下图所示、是否可以执行以下操作? 
    a.)在 LMX2820上电并稳定后、将 CE 引脚拉至高电平;
    b.)等待10ms、让内部 LDO 输出稳定;
    c.)按降序对所有寄存器进行编程、然后直接写入 R0以开始校准。
    无需再等待10ms (R0的断电控制位始终为0、并且始终启用内部 LDO)。
    谢谢! 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    序列正常、下面有一些注释:

    a:您还可以将 CE 引脚连接到 Vcc (直接或通过一个电阻器)、以便在施加 Vcc 时器件上电。

    b:我建议在10ms 的等待时间之后、编程复位= 1、将器件复位到已知状态(器件默认)、然后再等待10ms。  

    c.建议在 R1和 R0之间添加一些延迟(FCAL_EN = 1、DBLR_CAL_EN = 1、RESET = 0、POWERDOWN = 0)

    在步骤 C 之后、器件应该锁定。