This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:输入未使用引脚端接

Guru**** 2811215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432131/cdclvd1208-input-unused-pin-termination

器件型号:CDCLVD1208

工具与软件:

对于未使用的时钟输入引脚、建议使用1KΩ Ω 的下拉电阻器、但将其直接连接到 GND 是否不可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikemoto-San:
    您 可以由于内置 迟滞而保持悬空、也可以通过1k PD 连接到 GND。 两者都可以接受。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    使用0Ω 而不是1kΩ 进行下拉是可以接受的吗?

    将输入短接至 GND。

    此致。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikemoto-San:

    是否要将整个组连接到 GND (p 和 n 个输入)? 或者您只是一个 n 还是一个 p 至 GND?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    P 和 N 输入都短接至 GND。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikemoto-San、

    在这种情况下、使用电容器(即0.1微法拉)将输入端连接到 GND 可能不是 个好主意、但您可以使用0 Ω 电阻器。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Michael San

    谢谢你


    这种用法是否没有问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikemoto-San、

    这种用法是可以的。  

    谢谢!

    Michael