This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216EVM:TICS PRO 软件上的 MATLAB 运行时间

Guru**** 2542880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216EVM, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1424829/lmk5c33216evm-matlab-runtime-on-tics-pro-software

器件型号:LMK5C33216EVM
主题中讨论的其他器件: LMK5C33216

工具与软件:

您好!

我不熟悉时钟同步的软件开发以及使用  LMK5C33216EVM 评估板来对齐时钟输出。 我使用的 TICS PRO 软件具有启动的默认配置。 我的问题是、MATLAB 运行时执行什么操作来对齐输出? 我可能要查看哪个脚本还是深入介绍该脚本的数据表?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:  

    需要使用 MATLAB Runtime 来计算 DPLL 滤波器设置(请参阅 TICS Pro GUI 开始页面上的步骤6和7)。 如果您只对 APLL 或输出设置进行编程、则无需安装 Matlab 运行时。

    要同步 LMK5C 的输出、您可以  在"SYNC/SYSREF/1-PPS"页面上为后分频器和通道分频器启用 SYNC、并向页面顶部切换 SYNC_SW 控件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Connor、

    感谢您的答复、感谢您的答复。

    我是否可以看到为计算 DPLL 滤波器设置而运行的原始脚本?  

    此致!

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:  

    DPLL MATLAB 脚本不能在 TICS Pro GUI 之外使用。 您能在此处详细介绍一下用例吗? 对于大多数应用、DPLL 滤波器设置 只需针对给定配置计算一次。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    由于公司政策的原因、我无法提供有关预期用途的太多信息。  

    我不打算使用 TICS PRO 软件、因为只能在电路板上使用 LMK5C33216芯片。 因此、我要求查看 MATLAB 脚本、以便更好地了解该算法是如何工作的。

    此致!

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、  

    要了解、您是否可以在 TI 与现场应用/销售代表联系? 如果您愿意、我们可以将此移至通过电子邮件进行的私人讨论、以更深入地讨论用例。  

    在任何情况下、DPLL 滤波器设置只需在给定 TDC 频率下计算一次。 例如、如果您更改输入频率、但可以通过重新编程 R 和 N 分频器来保持 TDC 频率恒定、则应该能够重复使用相同的 DPLL 滤波器设置。

    如果问题在于对系统中的 LMK5C 器件进行编程、您可以将 TICS 配置导出 为 包含所有寄存器内容的.txt 文件(File -> Export Hex Register Contents)。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    感谢您的讲解。

    Matlab 脚本是否不能按原样显示?

    此致!

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、  

    我会与我的团队仔细核实、但我不相信 Matlab 脚本可以公开访问。  

    只是为了确认、对于您的用例、您需要持续重新计算 DPLL LBW?

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    是的、我们需要 持续重新计算 DPLL LBW。

    此致!

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:  

    明白了、我认为现在更深入地了解您的用例会有所帮助。 我可以使用与您的 TI 帐户关联的电子邮件启动电子邮件主题帖吗?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Connor、

    是的、让我们继续操作!

    谢谢!

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我继续、将该线程标记为已解决。