This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:提供 LMK5B12204配置脚本

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1429650/lmk5b12204-provide-the-lmk5b12204-configuration-scripts

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216

工具与软件:

尊敬的  

  现在  我  对   LMK5B12204进行调试、我们发现通过寄存器外的 TICS PRO 软件配置、有点难理解、并且规格书太远。 配置的 TCS 文件无法运行。 您想让贵公司帮助我配置 TCS 文件吗? 我使用的芯片是 LMK5B12204、我需要 FPGA 的多个时钟、包括222.252155Mhz、250.303398Mhz、260.416667Mhz 和277.217742Mhz、可以满足其中四到两个。 输出为 LVDS 接口、约50fs 的抖动、PRIREF 和 SECREF 频率以及 FPGA PLL 的格式类型和 SECREF 频率和格式类型、以提供时钟、可以是100m、125m、满足偶数次。 您能帮我配置一下吗? 或 提供 LMK5B12204配置脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    LMK5B12204只有两个频域、由于输出时钟频率都是不同的频域、因此我们只能使用该器件生成其中两个频域。

    该器件可支持 LVDS 输出类型以及输入基准频率和格式。

    您希望我配置哪2个输出频率?
    我可以测试两个输出频率并检查它是否满足50fs 抖动要求。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要250.303398Mhz ,我需要使用 SPI 接口,现在我发现使用 SPI 接口时有两个1.8V 引脚和两个3.3V 引脚有点奇怪

    请告诉我 SPI 接口已配置为输出250.303398Mhz、并将输出设置为 OUT0或任何一个、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我将开始使用 OUT0上的250.303398 MHz 输出为您的设置进行配置。 我将在本周结束前进行测试并向您提供配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kyle、 顺便说一下、

    有多少 SPI 频率设置是合适的? 我使用模式1根据规格波形了解是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我不确定"SPI frequency Settings"的含义。
    如果您询问需要多少个器件来生成4个输出频率、则需要2个 LMK5B12204。

    我仍在进行配置、但我将在本周结束之前发送。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 这是 SPI 速度、1M 或40M  什么是合适的?  是、2个设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、   需要1个器件来生成4个输出频率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        请 检查原理图、FPGA 时钟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    附件为 TCS 文件、该文件使用100MHz XO (基于原理图)以及100MHz 和125MHz 基准将 OUT0配置至250.303398 MHz。
    抖动性能 也比50fs 更差、因为要配置此输出、需要使用 VCO2、而不仅仅是 BAW VCO。
    在随附的相位噪声图图像上可以看到抖动性能为178fs。
    如果输出抖动是个大问题、则 LMK5B33216器件采用较新的 VCO 技术、可帮助减少输出抖动。

    我们的 SPI 时钟速率为20MHz。

    此致、
    Kyle Yamabe

    e2e.ti.com/.../LMK5B12204-250.3034MHz OUT0-CONFIG.TCS



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle

      LMK5B12204脚本配置的寄存器列表与数据手册不匹配。 脚本的寄存器列表比数据手册中的多100多个。另一个问题是脚本中的配置器数据根据十六进制数据进行配置、FPGA 根据 SPI 接口的20M 速率和模式一进行配置、可以直接成功发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    是的、编程手册可能不会显示所有寄存器、因为有些寄存器在使用 Ticspro 时会自动设置或配置。  

    我不理解 SPI 接口和 FPGA 的问题。 数据传输是否不正确?

    此致、  
    Kyle Yamabe