This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:USB2ANY 底部无固件更新

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1434161/lmx2492evm-usb2any-no-firmware-update-bottom

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 Noel:

我曾经购买过两个额外的 LMX2492EVM 模块。

现在、我想使用它们、但我无法升级新的 USB2ANY 接口。  

Tics Pro 版本为 v1.7.6.2。

USB2ANY 固件升级底部未出现。

我该怎么做? 我用回形针按下 BSL 底部。

参见 PNG。

此致、

BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    当您看到此提示时、拔下 USB 电缆、使用回形针按下 BSL 按钮、然后插入 USB 电缆。 您将看到下一个提示以确认固件更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢诺埃尔,我已经正确地阅读了手册,对不起打扰你!

    KR BERT