This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04828迁移到 LMK04832设置配置

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422421/lmk04832-lmk04828-migrate-to-lmk04832-setting-configuration

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828、LMX2820、LMX2820EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望将配置和设置从 LMK04828迁移到 LMK04832、这些设置似乎是引脚对引脚兼容的。

以下是它们在 LMK04828上的版本设置。

我是否可以直接将设置导入到 LMK04832中?

有什么需要注意的地方吗?

0x000090、0x000010、0x000200、0x000306、0x0004D0、 0x00055B、
0x000600、0x000C51、0x000D04、0x01000A、0x010155、 0x010255、
0x010300、0x010422、0x010500、0x0106F1、0x010711、 0x01080A、
0x010955、0x010A55、0x010B00、0x010C22、0x010D00、 0x010EF1、
0x010F10、0x01100A、0x011155、0x011255、0x011300、 0x011422、
0x0116500、0x0116F1、0x011711、0x01180A、0x01161955、 0x011A55、
0x011B00、0x011C22、0x011D00、0x011EF1、0x011F10、 0x012014、
0x012155、0x012255、0x012300、0x012422、0x012500、 0x0126F1、
0x012770、0x01280A、0x012955、0x012A55、0x012B00、 0x012C22、
0x012D00、0x012EF1、0x012F00、0x01300A、0x013155、 0x013255、
0x013300、0x013422、0x013500、0x0136F1、0x013700、 0x013800、
0x013900、0x013A01、0x013B40、0x013C00、0x013D01、 0x013E03、
0x013F02、0x01400F、0x014100、0x014200、0x014311、 0x014400、
0x01457F、0x01463B、0x01471A、0x014806、0x014946、 0x014A06、
0x014B16、0x014C00、0x014D00、0x014EC0、0x014F7F、 0x015003、
0x015102、0x015200、0x015300、0x015408、0x015500、 0x015608、
0x015700、0x01587D、0x015900、0x015A80、0x015BD1、 0x015C20、
0x015D00、0x015E00、0x015F3E、0x016000、0x016119、 0x016244、
0x016300、0x016400、0x0165A0、0x0171AA、0x017202、 0x017C15、
0x017D33、0x016600、0x016700、0x0168C0、0x016959、 0x016A20、
0x016B00、0x016C00、0x016D00、0x016E1B、0x017300、 0x1FFD00、
0x1FFE00、0x1FFF53、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否共享.tcs 配置文件? 或整个 hex 文件中? 如果将4828配置加载到4832中、大多数设置会自动导入、但4832的时钟分配子系统具有更多功能、因此有些设置会被错误导入。 如果您能提供完整的配置、我将非常乐意为您提供帮助。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    它们没有.tcs 文件。

    配置如下:

    CLKIN0:10MHz
    OSCin:100MHz
    CLKout4和 CLKout6:184.32MHz、LVPECL (2Vpp)
    CLKout8和 CLKout10:100MHz、LVDS
    CLKout12:100MHz、LVPECL (2 Vpp)
    CLKout3:100MHz、LVPECL (2Vpp)
    CLKout7:10MHz、LVPECL (2Vpp)
    CLKout13:10MHz、LVPECL (2 Vpp)

    并需要使用4线 SPI 设置、将 CLKin_SEL0用作 SDO 引脚。

    现在的主要问题是 SPI 通信无法正常工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否与我分享整个寄存器映射(所有寄存器值)? 您分享的内容遗漏了几处。 此外、它们将使用的外部 VCXO 的频率是多少?

    此外、客户是否已将 CLKin_SEL0适当配置为 SPI 回读引脚? 这是为4线制 SPI 设置器件的唯一方法、其中附加引脚用作 MISO 引脚。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    SPI 问题已经解决。

    现在、客户还有另一个问题。  

    他们尝试在  Avnet 制作的 XRF8 Gen3 SOM 上设置 LMK04832和 LMX2820的配置。

    我已使用 LMX2820EVM 测试了设置、没有问题。

    但是、使用 LMK04832时、DAC 没有输出。 您能帮助我检查设置是否有问题吗?

    LMK 输入:

    LMK04832默认将10MHz 输入从外部源提供给 CLKin0、将100 MHz VCXO 输入提供给 OSCin。

    LMK 输出:

    CLKout4和 CLKout6:320MHz LVPECL 1.6Vpp (RFSOC 上的 ADC 输入)

    CLKout8和 CLKout10:10MHz LVDS (LMX2820A 和 LMX2820B 上 OSCin 的输入)

    a. DAC 输出缺失是否与 SYSREF 和 SYNC 设置相关?

    请帮助我们验证 TCS 文件是否符合我们的要求并提供建议。

    TCS 文件、方框图和原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_241021.tcse2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_241021.tcs

     e2e.ti.com/.../Clocks-_2D00_-024000007A1_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我很快就会回到你的身边。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    由于这种情况具有计划压力、
    我期待您的最新动态。

    非常感谢

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  
    为了确保我理解- Michael 是否帮助您锁定了 LMK0432?  

    两个 PLL 是否均已锁定且输出稳定?  
    如果上述问题的答案是可以、并且您的 DAC 未按预期运行、请创建新帖子并联系 DAC 团队。  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    由于 Status_LD1和  Status_LD2的 LED 在 SOM 模块中处于隐藏状态、因此无法看到它们。
    因此、客户表示无法确定 LMK 是否已锁定、希望 TI 专家帮忙检查 TCS 文件的设置是否有问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉耽误你的时间。 明天我要回答你的问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    将您的设置纳入实验后、我发现两个 PLL 实际上都锁定了。 但是、我注意到、输出难以置信地依赖于其端接是否正确。 您可能必须进行一些调试以确认我的理论、但我认为您的 CLKOUT4和 CLKOUT6会因其端接而没有任何有效信号。 它们是需要接地端接(和偏置、具体取决于您是否选择对输出信号进行交流耦合)的 LVPECL 信号。 基于以下配置:

    CLKIN0:10MHz
    OSCin:100MHz
    CLKout4和 CLKout6:184.32MHz、LVPECL (2Vpp)
    CLKout8和 CLKout10:100MHz、LVDS
    CLKout12:100MHz、LVPECL (2 Vpp)
    CLKout3:100MHz、LVPECL (2Vpp)
    CLKout7:10MHz、LVPECL (2Vpp)
    CLKout13:10MHz、LVPECL (2 Vpp)

    我希望您具有来自 CLKOUT3、CLKOUT7、CLKOUT8、CLKOUT10和 CLKOUT12的有效信号、 但不来自 CLKOUT4、CLKOUT6和 CLKOUT13。  

    我建议按照终止 CLKOUT3/7/12的方式来端接 CLKOUT4/6/13、或为 LVDS 配置其输出。  

    我已经附加了用于确认两个 PLL 锁定的配置。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../confirmed_5F00_lock_5F00_4832.tcs

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    很抱歉最近回复了。 测试您的.tcs 文件后、它正在用于客户的电路板。

    谢谢你。