This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:使用本地时钟从 SOM 或 SRNS 选择通用时钟。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432964/lmk00334-selection-of-common-clock-from-som-or-srns-with-a-local-clock

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件: LMK00101

工具与软件:

您好!

  

 我有这个要求、PCIe 第3代的基准时钟来自 SOM 模块到我们的 PBA、同时我需要 PBA 中提供本地时钟以便我可以选择。 以下问题是能否将  LMK00334用于此应用? 另一个问题是、我可以将这个时钟用于工作电压为1.8V 的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    我只是想确保我理解你的需求。 您是否需要一个可以同时输出3.3V/2.5V 信号的时钟缓冲器  1.8V 信号? 或者您是否需要一个允许输入时钟选择的时钟、然后该时钟将进行输出  影响  3.3V/2.5V 信号还是1.8V 信号? 此外、缓冲器需要支持的输入信号的频率将是多少?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  
    是的、LMK00334适用于此应用。  
    不过、VCCOx 仅在2.5V 或3.3V 下工作。  



    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    此处感兴趣的信号频率为100MHz、

    我的要求是(相同见框图)、基准时钟的100MHz 将从 SOM 发送到我的 PBA。 我的 PBA 在第一级具有 MUX、选择 SOM 时钟或本地时钟(也是100MHz (由我的 PBA 中的时钟发生器生成)时钟、这相当于选择通用时钟或 SRNS 时钟。 一旦通过多路复用器(即从 SOM 或本地时钟)选择所需的时钟、下一级将 是一个缓冲器、它接受一个输入、缓冲器的输出将为2nO、一个具有3.3V/2.5V 输出、另一个是具有相同频率的1.8V 输出、即100MHz。  

    由于 LMK00334在第一级具有多路复用器、可以选择3个输入中的任何一个、并且输出会进入缓冲器、每个缓冲器组有2对、因此我想可以使用此器件吗? 组 A 用于3.3V/2.5V PCIe 参考时钟、而组 B 用于1.8V PCIe 参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    如果是这种情况、因为输出是 HCSL (例如3.3V)、那么该 HCSL 输出是否可用于工作电压为1.8V 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    LMK00334无法提供您的规格。 它不能输出振幅小于2.5V 的信号。 LMK00101满足您的规格要求(LMK00101数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)。 它是一个通用缓冲器、并提供两个输出组、可以同时输出2.5/3.3V 和1.8V 信号。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

             我指的是下面捕获的论坛讨论和数据表规格。

    e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/584859/lmk00334-output-voltage-levels

    e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823335/lmk00334-q1-can-clock-buffer-output-and-input-in-same-voltage-level

    因此、我问当接收端以1.8V (PCIe 开关)运行时、VCCO 电源如何影响 HCSL 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    我现在理解您的问题。 HCSL 是基于电流的驱动器、这意味着您可以使用分压器(串联电阻、后跟分流电阻)来调整摆幅、而无需更改系统的任何其他内容。 如果您希望从3.3V 输出获取1.8V 信号、则需要使用等于分流电阻器5/6的值的串联电阻器(即150欧姆串联电阻和180欧姆分流电阻器)进行实例化。  

    谢谢!

    Michael