This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:BQ4802Y

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4802Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435179/bq4802y-bq4802y

器件型号:BQ4802Y

工具与软件:

您好!

我使用 BQ4902Y 制造了一个电路。 我无法使用任何其他 IC、原因有多种、我将在这里讨论相关内容。

本身的工作原理。 这意味着总线上有多个 IC。 但我无法从 BQ4802Y 获取任何读数。 如果我尝试从中读取数据、数据线会保持悬空。

WDO、RST、INT、CEin、CEout 和 WDI 引脚未连接、因为我不需要该功能。 BC 上有3V 电池、电源为5V。 我用非常慢的计时。 Vout 引脚具有适当的电压(如果电源为5V、则为3V)。 我是否还需要将 CEin 引脚连接至 CE 以将其驱动为低电平? 其余信号为正向。 CE、OE、WE (当然也没有认证)、数据和地址线路。

什么原因可能导致器件在输出上根本不切换? 或者输出是否为开路集电极? 设备是否出现故障? 这是一个新的问题。

谢谢

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,在文本我写4902它是当然4802! 也没有外部 SRAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了器件。 现在、这种行为非常奇怪。 如果未插入电池、我可以写入和读取所有寄存器、但秒数不会计数。 第一次读取标志表示 PWRF、但第二次读取是0。

    如果我插入电池、我无法写入寄存器、所有寄存器的读数都为3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chosus:

    您可以尝试将 RST 引脚上拉至 VCC 吗? 我想排除引脚悬空并导致复位的可能性。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该怎么说。" 你救了我的灵魂。 将 RST 引脚拉至5V、4K7固定了所有值。 现在它可以运行、电池备份正常工作。 因为我认为 RST 是一个输出、所以我永远不会想到这一点。

    非常感谢! 感觉被拥抱了!