This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:生命周期计算需要确认 EA

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435120/lmk05318-life-cycle-calculate-need-confirm-ea

器件型号:LMK05318

工具与软件:

你(们)好

我是 FAE Irene、我的医疗客户在内窥镜中使用 LMK05318。

现在、他们需要进行 加速寿命测试并使用 Hallbary-peck 进行计算。 因此他们需要知道 LM05318的激活能量"EA"

您能为该申请提供帮助吗?

谢谢  

Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    以下是相关信息:

    -Riley