This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:可以帮助我选择正确的时钟吗?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435383/lmk05318b-could-help-me-select-a-correct-clock

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

 TI 人好

我的客户希望找到一个时钟:

尺寸:<= 7*7*1毫米

电源:3.3V

时钟输入频率:<=200MHz

时钟输出频率:200MHz/250MHz/400MHz /500MHz

时钟输出模式: 至少有3个通道的不同信号输出。

配置接口:I2C/SPI/PIN

输入模式:LVDS/LVCMOS 等

输出模式:LVDS/LVPECL

温度:-40°C、-85°C

抖动:<100fs

功耗:<0.7W

需要:同步、电平反转和相位调整、上电后至少可以将一个默认时钟输出到 FPGA  

非常感谢。