This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-USB2ANY EP 控制器的替代解决方案

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435579/lmx2694-ep-alternative-solution-to-usb2any-spi-controller

器件型号:LMX2694 - EP

工具与软件:

工作原理:

之前使用.ini 文件、MATLAB 和 Python 执行了与下图类似的操作。 似乎有一个 TI 提供的 Python API 用于通过 TICS Pro 进行通信、然后转至 EP 2 ANY 对 LMX2694-USB 进行编程。

我正在探索的替代解决方案:

当 SPI 接口为 Promira 串行平台等接口时、此接口(如下图)如何工作? 从我看到的所有内容来看、我们需要在 TICS Pro 上创建所需的每一个配置、然后将该寄存器映射导出、再读入该寄存器映射(例如在 Python 中)、并使用备用 EP 接口编程到 LMX2694-SPI 中。

 

我想使用 Promia 串行平台的两个主要原因是(1)它具有更快的 SPI 时钟速度(2)它具有更多的 GPIO 输出用于各种分立器件(3)它是 LAN 控制的,这通常意味着比在 USB 接口上使用多种仪器少很多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb:

    您需要哪些支持?