This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:校准失败和重试要求

Guru**** 2529000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1434291/lmx2820-calibration-failures-and-retry-requirements

器件型号:LMX2820

工具与软件:

在"LMX2820:使用即时校准时必须插入的软件补丁"的第13步中 、您提到了如果校准失败、请重新开始。  您是否希望校准偶尔失败?  我已经将初始化和校准放置到了一个恒定环路中。   我看到校准故障率接近1%。  故障往往会随着时间的推移而聚集。  这是预期结果吗?  我的硬件和 EVB 表现出了相同的行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如果您启用了倍频器校准、则是、校准失败的可能性很小。 如果您的应用不需要使用 VCO 倍频器、请勿启用倍频器校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel  

    1. 在我们的应用中,我们使用了倍频器

    2. DBLR_CAL_EN 位始终禁用。  是这样吗?

    3. 始终启用 INSTCAL_DBLR_EN 位。  在执行 RESET 命令后、它会在初始化期间开启。  也许在我们进入校准之前、即在应用 INSTCAL_EN 位的同时、不应将其打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    由于使用了 InstCal 和倍频器、因此设置 DBLR_CAL_EN = 0和 INSTCAL_DBLR_EN = 1是正确的。

    INSTCAL_DBLR_EN =1和 DBLR_CAL_EN = 0时的 VCO 校准不会进行倍频器校准。  在初始化期间设置 INSTCAL_DBLR_EN = 1是安全的。

    解锁纯粹是由于 VCO 倍频器校准、只要我们进行 VCO 倍频器校准、无论是否是无辅助、完全辅助或 InstCal 校准、VCO 倍频器校准失败的可能性很小。