This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:XTAL 的电容器

Guru**** 2591900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4802Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435736/bq4802y-capacitors-for-xtal

器件型号:BQ4802Y

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ4802Y、并将32768KHz 石英连接起来、而没有电容器。 这似乎工作正常,虽然我还没有进行长期的测试。 石英的额定负载电容为12.5pF、而 BQ4802需要6pF。 我是否应简单使用6pF 的石英? 还是像这样?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chosus:

    它们的典型负载电容规格为6pF。 由于这是典型值、因此没有严格的要求。

    我认为这应该是可以的、尽管这是一个使用了超过20年的器件;没有人在设计时离开、因此很难确切地说使用不同电容会产生什么影响。

    此致、

    Max Verboncoeur