This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:在手动斜升中、限制输出频率。

Guru**** 2939970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435234/lmx2572evm-in-manual-ramping-limitation-of-output-freqyency

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

工具与软件:

您好!

我们将使用 LMX2572的手动斜升模式。

例如、我们希望使用 LMX2572EVM 电路板和 TICS-Pro 软件实现2.86和2.88GHz 之间的斜坡。

您可以在以下图片中看到我们如何在 TICS-Pro 上配置 PLL:


如您所见、我们将 VCO 输出限制从高到低定义为5760MHz (2 * 2.88GHz)和5720 MHz (2 * 2.86GHz)。

当我们尝试进行几个步骤( RAMP0活动)时,输出频率不能超过2.8689GHz (VCO 频率: 5737, 8MHz )。 我们不明白为什么。 你是否有一个想法,什么可能是问题?

谢谢。

此致、

马洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malo:

    建议设置 超出所需范围的上限和下限。 例如、将 Low 设置为2000、将 High 设置为10000、然后您应该能够斜升至2.88GHz。