This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214的内部 LDO 操作

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435306/cdce6214-internal-ldo-operation-of-cdce6214

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

我有一个与 CDCE6214相关的问题。
是否可以使用1.8V CMONN 为 VDDO_34和输出 OUT4提供2.5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不可能的。 LVCMOS 高电平电压基于提供给 VDDO 引脚的电源电压。 如果需要在 OUT4上使用1.8V LVCMOS、则必须为 VDDO_34引脚提供1.8V 电压。
    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:
    我理解你的回答,谢谢。