This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:当被用作 VCO 时会出现问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430223/lm567c-problems-when-used-as-a-vco

器件型号:LM567C

工具与软件:

我正在尝试将 LM567用作 VCO、其方法与数据表中的图10-7非常相似。 不过、当我尝试向引脚2施加直流电压(0-5V)时、输出频率完全保持不变(~280kHz)、除非引脚2电压接近0V 或5V

我的 VCC 为5V、R1 = 3.3k、C1 = 1nF、RL = 1K。我未使用 C2。 我假设引脚4和引脚7必须连接到 VCC 和 GND (图10-7中未显示)。

对我能做些什么来使我的电路正常工作有什么想法吗? 或者、它是否已经完全按照这种方式使用时的预期执行? 如果是这种情况、如何计算此 VCO 的增益/失调电压?

请不要试图说服我切换到其他部分。 我只是想让该部件正常工作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsine-Che、

    需要明确的是、 R1和 C1选择所需的中心频率(由公式2给出)为275.482kHz。

    设置 PLL 的环路带宽需要 C2电容器。 为确保正常运行、需要 C2。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有将 LM567用作 PLL 只是一个 VCO。 由于在该配置中、引脚2连接到外部直流电压、为什么需要 C2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsine-Che、

    VCO 正常运行仍需要 C2。 请注意、在中  每个 在振荡器用例中、C2电容器仍然存在:

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装 C2 (尝试了1nF 和10nF)、但这并没有真正改变我的电路的行为。 我在一些非常旧、更详细的非 TI 数据表中发现、有效 VCO 输入电压范围为~3.7至3.9伏。 这大致匹配我的实验结果、其中我可以看到输出频率由引脚2上的输入电压控制(带或不带 C2)。 我想现在我知道该电路会产生什么结果。