This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:TPL5110

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436094/tpl5110-q1-tpl5110

器件型号:TPL5110-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPL5110

工具与软件:

您好!

我希望使用 TPL5110芯片。

我没有在电路中使用微控制器。

我目前正在使用 LMC555CTP、但在中、2个月后会耗尽 CR2032 3V 220mah 电池电量。 请参阅下面的原理图。  

了解电路。

该电路将让3V 电压通过遥控器传输信号、电池通常使用两年。 当有运动或振动时、电路将"打开"遥控器。  在静止8秒后关闭电源、无振动。   

在我当前的设计中、LMC555CTP 连接到振动开关。  如果我将其替换为额定电流为35nA 的 TPL5110、而电池的额定电流为130uA、则电池的使用寿命会更长。

1.如何生成自动完成信号并设置时序以便不会复位?

2.这是最合适的器件型号吗?  

我的目标是尽可能降低电流消耗。

我访问此链接并阅读有关使用 TPL5110的试验电路板的说明。 其声称 TPL5110使用的是20uA、但规格显示的是35nA。 为何有差异?

www.adafruit.com/.../3435

Ron 回答说、TPL5110在上电时使用更多电流来测试时序设置电阻器、这是一个1和完成电流。

尽管20uA 没问题、但如果它能够设计得更低、效果会好得多。

谢谢!

解决了

下面是我的当前原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅另一帖子中的答案。 立即关闭此帖子。