This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:如何在振动条件下提高输出信号质量?

Guru**** 2972100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, CDCLVC1310, LMX2582, LMK6P, LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435533/lmx2582-how-to-improve-the-output-signal-quality-in-vibration-condition

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMK04826、 CDCLVC1310、 LMK6P、 LMK05318B、LMK5B12204

工具与软件:

Dears、

我的客户将 LMX2582用于 RU 应用、它们从 LMK04826获得干净的76.8MHz 差分时钟信号、然后通过 CDCLVC1310将其转换为单端时钟信号并输入到 LMX2582、然后 LMX2582输出584.32MHZ 时钟信号、然后发送到混频器、下面是信号链:

客户进行了振动测试 、发现 当振动加速速度高于10g 时 LMX2582输出信号的相位噪声变为不良:

1.当加速速度为0g 时、 LMX2582的输入和输出信号正常

2. 当振动加速度 达到10g 时、LMX2582输出信号的相位噪声开始 恶化。

3. 当振动加速 速度达到 20g 时, LMX2582输出信号的相位噪声变得非常糟糕。

我上传了 超过 FYI 的不同加速速度下的输入和输出频谱图。 您能否帮助分享您的评论、相位噪声恶化是如何发生的、我们如何 在满足振动条件的情况下提高信号质量?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

     如果在 LMX04826中有 VCXO 或使用 XO 作为 PLL 的基准时钟、这是正常的。 所有石英材料均对振动敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您能否帮助您提供有关如何提高振动条件下的性能的建议? 我们的 BAW 振荡器 LMK6P/D 可用作基准时钟吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我认为76.8MHz 与系统同步、所以您不能对合成器使用独立振荡器。  

    如果将 LMK04826用作抖动清除器、 可考虑将其替换为 DPLL、例如 LMK05318B 和 LMK5B12204。 这些器件使用 DPLL 作为抖动清除器、然后使用 BAW VCO 生成干净的时钟。 它们不易受到振动的影响。