This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:CDCDB800RSL 时钟输出 VOH 电平

Guru**** 2767875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1434952/cdcdb800-cdcdb800rsl-clock-output-voh-level

器件型号:CDCDB800

工具与软件:

大家好、在 TI、

该部件在单个引脚上的预期时钟输出 VOH 是多少。  

此规格在第7页显示 VOH = 225 - 270mV。  

是这样吗? 它似乎很低。

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    225 - 270mV 的电压值是由芯片的设计和特性所保证的。 您预计在带负载的引脚上看到的输出 V_OH 为660 - 850 mV。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:   

    感谢您提供的信息!

    您是否知道哪些条件可能导致器件在225mV 至270mV 范围内工作?  

    想知道这是低阻抗负载还是与温度有关?

    谢谢。此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    225-270mV 测量是使用直流测试负载进行的单端测量。 660-850 mV 测量是在交流测试负载下进行的双端测量。 此外、请注意、摆幅可以使用端接电阻器进行控制、因为输出驱动器格式为 LP-HCSL (基于电流的驱动器)。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    我是否正确理解了、在一条接地线路上可以看到225 - 270mV、而660 - 850mV 是两条 REFCLK 线路之间的差分测量值?   我将这个时钟驱动到一个 Microchip PCI1400中、它的 V_IH_min 为0.796V、所以我认为它完全无法正常工作。 它大部分时间都能正常工作、但我觉得我们可能有 VOH vs VIH 不匹配。 PCI11400的 VIH 最小值为 VDD11 - 0.350V。 我的 VDD11偏置为1.146V。   我们还使用49.9 Ω REFCLK Term 电阻器。  

    感谢所有的帮助!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的理解是正确的。  

    796mV 是 V_OH 应该能够满足的规格(假设它在支持的范围内)、但您能否从该输出测量典型的峰峰值电压? 如果仍然担心摆幅不够大、则可以增加端接电阻的值。  

    谢谢!

    Michael