This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:两个 ADS52j90的同步问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432278/lmk04826-synchronizing-problems-of-two-ads52j90

器件型号:LMK04826
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

工具与软件:

我无法将两个 ADS52J90与 LMK04826同步。 在一个时钟周期内、有10%的初创公司出现数据不匹配。 现在、我尝试按照"9.3.2.1.1 SYSREF 示例设置"和"9.5.1建议编程序列"一章所述启动 lmk。

在第9.5.1章中有一个要点"6. 将寄存器0x166编程为0x1FFF"我不明白。
为什么寄存器大小是16位数字而不是8位数字?
即使在我不使用 PLL2的情况下、我也必须执行此操作吗?
它是否必须是编程序列中的最后一条命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我明天会到你这里来。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    很抱歉,我这周不上班了。 寄存器地址实际上是16位、该寄存器的地址不是0x166、而是0x0166。 该行引用所有与 PLL2相关的寄存器、应在 VCO 编程后对其进行编程(因此可以在序列中最后对其进行编程)。 当您不使用 PLL2时、无需对这些寄存器进行编程、但我有点困惑、为什么要这样做。 只能使用一个 PLL 的唯一时间是在单环路模式下、它使用 PLL2作为单个 PLL。 您能否共享 LMK04826的配置文件? 以及系统原理图?

    谢谢!

    Michael