This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:如何降低电流消耗?

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110-Q1, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1433970/lmc555-how-to-lessen-current-consumption

器件型号:LMC555
Thread 中讨论的其他器件:TPL5110-Q1TPL5110

工具与软件:

尊敬的专家:

我附上了原理图和元件列表:

我还无法进行实际测试来了解它消耗的电流大小、这非常困难。 该电路集成 在围绕3V 电池(例如 CR2032)缠绕的柔性板上。 组件 非常小、芯片组件的高度 最大为1mm。 因此它可以与电池一起安装在拆卸器件中。 电池和电路连接到遥控器内部、遥控器通常不断 传输数据。 该电路的用途是在遥控器静止8秒钟后、切断从蓄电池到遥控器的电源。 一旦遥控器被拾起或产生任何振动、电路将恢复遥控器的电源。 只要遥控器继续处于运动状态、遥控器的电源就会激活。

让我知道,如果你认为我能以某种方式降低电流在青少年。 从数据表可以看出、555计时器的电流消耗为130uA;电池为220mA H 电池使用大约60天。 如果电流为15uA、则电池可以持续大约600天、这非常好。

我有两个电路在遥控器中,两个月后不会发射,因为 电池电量太低。 安装时是全新的电池。

感谢您的帮助。

此致、
解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    对于8秒延迟和电池优化、我建议使用 TPL5110-Q1。 典型电流为35nA

    如需获取有关此计时器的帮助、请点击(橙色) Ask a related question 按钮、并将  TPL5110-Q1用作器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您发送编修。 我会尝试它。 该芯片可以在没有微控制器的情况下工作吗? 我担心 我没有 DONE 信号。 它将不断重置。

    我访问了该链接并阅读了说明。 其索赔20uA 和规格显示35nA。 为何有差异?

    www.adafruit.com/.../3435

    再次感谢 Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    这是整个产品系列。 使用这些器件型号之一提出一个相关问题(页面顶部附近的橙色按钮)、获取有关 不在我的直接团队中的这些产品的专家建议。

    根据上面的器件型号、它们可帮助您生成自动完成信号、或将您指向更合适的器件型号。  TPL5110 在上电时使用更多电流来测试时序设置电阻器、这是1和完成电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择哪个站点支持论坛、 我还放置了 TPL5110-Q1、它无法识别它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    我为你做了这个,

     https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436093/tpl5110-q1-power-down-after-8-seconds-with-no-input

    您可以发布对您的电路说明或其他要求的任何修正   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    再次感谢你。 你们真的很有帮助。  谢谢您的回答。 如果我可以评价你的伟大的服务,请给我一个链接。  

    此致、  

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    绿色的"这解决了我的问题"按钮可以表示感谢。  

    完成 TPL5110发布后、点击此处按钮。 我将单击此处的按钮(因为我发布了此帖子)