This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:相似的器件功能

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436969/ucc25600-similar-device-functionality

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC25660

工具与软件:

我正在设计谐振 LLC 转换器。 我计划在恒定1.4MHz 下操作该转换器、UCC25600 几乎符合逻辑要求。 我需要能够 对频率进行引脚编程、对死区时间进行引脚编程、并具有高侧和低侧输出。 是否有计时器件可以实现这些功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    LLC 将以负载函数的形式改变其频率。 此外、我们的 UCC25600的最大谐振频率为350kHz。 我们最快速的 LLC 是 UCC25660。

    您尝试支持的功率级别是多少、输入和输出电压是多少? 这可能有助于我推荐一款更合适的固定频率控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试实施一个转换器基于这篇研究论文的一个学校项目, https://ieeexplore.ieee.org/document/8737978 . 我试图使用与实施部分相同的规格、即36VDC 至12VDC、最大输出36W。 所介绍的转换器针对所有负载都以恒定频率工作。 本文使用微控制器创建栅极驱动器信号、因此我想我是否可以只使用具有类似性能的虚拟器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们的中低电压直流/直流团队可能会提供一些更好的产品。  

    对于高压控制器来说、如上所述、我们最快速的 LLC 是 UCC25660 、它可以产生高达750kHz 的共振。 另一种选择是 UCC28950 、这是一种相移全桥拓扑。  

    对于数字方法、可以使用我们的 UCD3138来解决这一问题。 对于 FET、我们拥有 可切换至高达10MHz 的新型低电压 GaN LMG3100!

    我希望这有助于您快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是一个很好的开始,谢谢!