This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:LMKDB1102

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436845/lmkdb1102-lmkdb1102

器件型号:LMKDB1102
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

工具与软件:

我正在寻找基于晶体的频率转换器来替代旧的 Vectron FX-500。  它有一个能够锁定到8MHz 输入时钟上的32MHz 振荡器。  它采用3.3V 电压并具有 CMOS 输出。  您能近距离接触吗?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:  
    我们没有采用这种完全拓扑的频率转换器、但您可以使用时钟发生器来获取8MHz 输入并生成32MHz 输出。  
    合适的器件是 CDCE6214。  

    您的应用是否有针对特定集成频带的特定抖动要求?  

    此致、  

    Vicente