This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:内部 VCO 锁定时间测试问题

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436704/lmx2571evm-internal-vco-lock-time-testing-issue

器件型号:LMX2571EVM

工具与软件:

我尝试使用 LMX 2571EVM 板来测试内部 VCO 模式下的锁定时间、使用的仪器是 E5052A。 我有以下问题:
1.应该用芯片的哪个管脚来获得测试锁定时间的触发信号?
2.在锁定时间测试过程中,输出频率是如何切换的? 我注意到 F1/F2开关控制有两种方法、F1F2_SEL 位和 TrCtl 引脚。 它们是否都可用作频率开关以测试锁定时间?
期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我们通常会使用 LE 引脚来触发测试设备。

    如果您要测量 F1和 F1之间的开关时间、则可以对 F1F2_SEL 位进行编程或使用 TrCtl 引脚来切换频率。