This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:无法锁定 PLL

Guru**** 2546410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1433565/lmx2571evm-pll-can-not-be-locked

器件型号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2571

工具与软件:

嗨、专家

TICS PRO 设置如下所示、F_OSC_122.88M、F_IN_122.88M

Fosc 和 Fin 的波形

F_IN

BRS

Peter Hiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否对所有寄存器进行了编程? 在菜单栏中、点击 USB Communications --> Write All Registers。

    检查 SPI 通信是否正常。 低于寄存器的程序将有明显的电流变化。

    - Program powerdown = 1.

    -设置 TX 启用、RX 启用= 1或0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好

    测试结果表明可以进行 SPI 通信、如下所示

    程序 POWERDOWN=1/0 CURR= 3.02mA 5.12mA

    OUTBUF_TX_EN_F1=1、OUTBUF_RX_EN_F1 = 1/0 CURR=5.12/ 4.39mA

    OUTBUF_RX_EN_F1 = 0、OUTBUF_TX_EN_F1 = 1/0 4.43mA

    F_OSC 的波形、F_IN 如下所示


    目前 TP_C Pout_Ext = 2.2V

    4.删除 F_OSC、  

    TP_C Pout_Ext = 1.98V

    PLL LED 仍然未显示为已锁定

    BRS

    Peter Hiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    F_osc 是单端还是差分? OSCin 是否有外部端接?  

    根据您的输入格式设置 IPBUF_SE_def_SEL。 如果没有外部端接、请启用 IPBUFDIFF_TERM 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好

    1."F_osc 是单端还是差分? OSCin 是否具有外部终端?" [PETER]是的、它是具有外部终端的 SE。

    2.在移除 环路滤波器的组件后, PLL 被锁定在1,2,3,4,5以下。

     

    5V 适配器应该提供多大的电流? 它1A 足够吗?

    BRS

    Peter Hiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    LMX2571在 PLL 模式下的电流消耗约为10mA。