This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25412380EVAL:如何查看旧的频率合成器评估板射频输出

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1437519/lmx25412380eval-how-to-view-old-freq-synthesizer-evaluation-board-rf-output

器件型号:LMX25412380EVAL

工具与软件:

  1. 此处提供了有关可能导致故障的原因的任何建议。

我有一些与当前设计大致相似的老式(lmx2346/lmx2347/lmx2335)频率合成器评估板。 我的问题是无法确认 VCO 的射频输出(Varil vco191-1960u)。 我希望通过将天线连接到评估板输出 并使用附近 SDR 无线电接收器的可视"瀑布"显示(距离为几英尺)来直观地确认输出;因为它接收由 VCO 生成的频率。 我的示波器带宽限制为200MHz、我在那里什么也看不到。 根据我加载的寄存器值、我可以确认许多合成器引脚电压值是预期值。  
- n 分频器/r 分频器的 LD 输出是基于加载的分频器值的正确频率。  

-板上的电流消耗为10毫安、带有 MICROWIRE 指令、用于加电(PD=00)  

-调谐电压随着 CP 的变化和分压器的变化而变化

- 锁定检测在 LD=00时变为高电平  

-环路滤波器随附板安装。

我没有看到应该由 VCO 输出的频率。 我尝试了几种不同的板。

如果有人出错或有想法、有人能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    由于您从 LD 输出获得了正确的 N 分频器时钟、这意味着 PLL 被锁定。 VCO 频率 等于 N x fpd。  

    我不知道评估板是如何将 VCO 信号分割回 PLL 的、如果信号与下面的类似、除非 R28和 C15断开、否则应该能够从 SMA 连接器获得 VCO 信号。