This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:请求提供原产国/地区信息

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1425040/lmk00105-request-for-country-of-origin-information

器件型号:LMK00105
主题中讨论的其他器件: TPS54560B

工具与软件:

尊敬的您好!
我叫 Prasanth M、我目前在 Flex Israel 的一家制造工厂工作。 非常感谢您帮助为下列 MPN 提供原产国。
您的快速响应将受到高度重视。
感谢您的支持。

TI LMK00105SQ/NOPB
TI LMK00105SQE/NOPB
TI LMK00105SQX/NOPB
TI TPS54560BDDA
TI TPS54560BDDAR
TI MAX3238IDBR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:  
    让我来看看这个。  
    预计最晚在一周结束前回复。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanth、  

    包装上会标记原产国/地区-样本的发运地为原产国。  
    这可能因组装和测试基地而异。
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目详细信息:

    Flex Migdal Haemek 2306995, Israela.
    客户名称:GILAT
    项目名称:COO

    我在此附上了我们的项目详细信息、

    现在、您能向我们提供准确的 Coo 吗?

    同时优先提供以下器件。

     

     

      

    这种规格

    MPN

    原产国/地区

    供电方

    TI

    LMK00105SQ/NOPB

     

     

    TI

    LMK00105SQE/NOPB

     

     

    TI

    LMK00105SQX/NOPB

     

     

    TI

    TPS54560BDDA

     

     

    TI

    TPS54560BDDAR

     

     

    TI

    MAX3238IDBR

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:  
    LMK00105 COO 为马来西亚。  
    所有 OPN 之间的唯一区别是卷带尺寸。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    现在你给了 Coo 作为马来西亚,

     对于已确认的 CoO、它不会因组装和测试基地而异

    此外、请为以下 PN 提供 COO  

    MFR 制造商 P/N 原产国/地区 供电方
    TI TPS54560BDDA    
    TI TPS54560BDDAR    
    TI MAX3238IDBR    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasant:  
    我将重新分配至正确的产品线、以便他们可以回答您关于 TPS 器件的问题。  
    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    TPS54560Bxxxx 器件为双源。  TPS54560B 的 COO 为墨西哥(主要工厂)、中国为次要工厂。  

    谢谢!

    Nitya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的您好!


    我叫 Prasanth M、我目前在 Flex Israel 的一家制造工厂工作。 非常感谢您帮助为下列 MPN 提供原产国。
    您的快速响应将受到高度重视。
    感谢您的支持。

    TI MAX3238IDBR

    请也分享这部分

    此致

    Prasanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    MAX3238IDBR 器件的 COO 为马来西亚。

    谢谢!

    Nitya