This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:关于 INSTCAL_DLY 设置

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438387/lmx2820-about-instcal_dly-setting

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

引脚3电容器= 4.7uF

oscin = fpd = 100MHz

CAL_CLK_DIV = 0

INSTCAL_DLY = TDLY×fOSC (单位:MHz)/(2^CAL_CLK_DIV)= TDLY = 2.5 μs×C/(0.47 μF)* 100 =2500

但寄存器(max)= 2047。

请告诉我如何设置寄存器 INSTCAL_DLY μ?的值 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    您可以设置 CAL_CLK_DIV = 1以使 INSTCAL_DLY = 1250