This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在特定频率下解锁

Guru**** 2658835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1437262/lmx2820-unlock-at-certain-frequencies

器件型号:LMX2820

工具与软件:

我在执行随机调优测试时看到 LMX2820以一些频率解锁。 我们知道自动倍频器存在问题、因此目前我们坚持使用不需要倍频器来解决解锁问题的频率。 我们发现、在某些频率(~5600MHz、~6800MHz)下、当 N 处于13.75至16.75范围内时、通常会发生解锁。

当之前的 N 为18.75并且处于锁定状态时、 N 被设定为16.75、并且写入 R0、可以经常观察到解锁。 (在另一个电路板上 、当 N 从18.75更改为13.75时会发生这种情况)

发生这种情况时、Vtune 的范围和观察结果都是振荡的、其近似正弦波以1.8V 的 Vtune 为中心、幅值大约为0.35Vp-p、频率为2 - 3 MHz。 生成的输出是以6.735GHz 为中心的 FM 信号。  REF 在298.5MHz 附近、R 分频器为1。 MASH 顺序1。

如果第二次写入 R0而不写入其他寄存器、则可以锁定。 然后、VTUNE 稳定至1.36Vdc、输出为 干净的6.792GHz。

问题可能是什么? 为什么振荡系统往往卡在振荡状态、需要第二次写入 R0来获取 Vtune?

我可以执行什么操作来防止发生这种解锁情况?

环路滤波器很稳定、相位裕度为75度。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    有一个很好的例子 LMX2820中每个 PLL 的 N 分频器要求如下所示。 您的问题可能是由于违反此要求造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    抱歉、  我 最初的 帖子中所述的 N 均为十六进制值、因此将它们转换为19.75到22.75的十进制值。 因此、对于一阶 MASH、它们应分别高于 VCO1和 VCO2的最小 N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    在 FPD = 289.5MHz、N=19.75或22.75的情况下、我看不到一阶 MASH 有任何问题、至少我在 EVM 上没有任何故障。

    您是否正确设置了以下寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    R0使用0x6670进行编程。 因此 FCAL_HFFD_ADJ 为0x3 (FPD > 200MHz)。

    但是、VCO 倍频器校准似乎也处于开启状态。 不使用倍频器时、这是否会影响锁定?

    (编辑:R0编程为0x6670还是0x6630似乎没有区别。 我仍然获得解锁、这可能是一个振荡循环滑移、只会在 R0被第二次编程时锁定。)

    CAL_CLK_DIV 正确设置为0x1。 R2使用0x92EE 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    由于已离线、我们来关闭此帖子。