This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04100:LMK04100

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438306/lmk04100-lmk04100

器件型号:LMK04100

工具与软件:

您好!

我需要根据存储器映射中给出的方式更改 IC 上寄存器的默认值、如何根据不同频率的要求更改这些值等? (存储器映射在 IC 的数据表中给出、但这些仅为默认值)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan:  
    以下是 LMK04100的编程说明:  

    DS 的第23页提供了寄存器映射的位置。  
    您还可以利用 TICSpro 创建所需的配置、并将寄存器映射导出为十六进制值以与 FPGA/驱动器配合使用。  
    您也可以通过控制台查看确切的寄存器和数据有效载荷。  


    此致、  

    Vicente