This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:时钟缓冲器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438260/cdcdb800-clock-buffer

器件型号:CDCDB800

工具与软件:

您好!

我的设计中使用了 CDCDB800时钟缓冲器、以将 REFCLK 从 x16 MCIO 连接器路由到八双通道 SSD。

请澄清以下关于同一条路由的疑问:

从 x16 MCIO 连接器到时钟缓冲器的 REFCLK 在顶层布线、而从缓冲器到输出连接器的8个输出时钟信号在内层布线、该内层夹在2个接地层之间。

可以这样做吗?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:  
    只要阻抗匹配并且适当地定义了堆叠、这应该是可以的。  
    如果客户有任何担心、他们始终可以使用我们的 IBIS 模型进行完整性检查、对其布局进行 SI 测试。

    此致、  

    Vicente