This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:制造过程

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101, CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1437484/lmk00101-fabrication-process

器件型号:LMK00101
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1310

工具与软件:

 LMK00101构建于哪个晶圆厂工艺节点上?  质量可靠性页面显示"高速 BiCMOS"、但是否有特定的工艺节点名称?   CDCLVC1310是在同一个过程节点上构建的、还是在不同的过程节点上构建的?  如果不同、该工艺节点的具体名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一天结束时给你一个答案。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您请求的信息受 NDA 限制、很遗憾我无法提供。

    谢谢!

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好;谢谢。  为了制定 NDA、我的组织会联系谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    落实该保密协议的联系人是 Tony Janke (tjanke@ti.com)

    谢谢!

    Michael