This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6P:HCSL 输出上升/下降时间信息

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438057/lmk6p-hcsl-output-rise-fall-time-information

器件型号:LMK6P

工具与软件:

尊敬的专家:

以下器件的 HCSL 输出是否存在 TR/TF 数据范围?

  • LMK6PA15625ADLER

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    HCSL 的上升/下降时间数据 与 LVPECL 型号类似(典型值为120ps)。 它也可以使用压摆率进行计算。 例如、如果典型的差分压摆率为7V/ns 且典型摆幅为2 * 750mV = 1500mV、则20%-80%上升/下降时间应约为 (0.8 - 0.2)*(750mV)/(7V/ns)= 129ps。  

    此致、  

    Connor