This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:斜坡功能使用期间的锁定检测

Guru**** 2811725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1437438/lmx2594-lock-detect-during-ramp-function-use

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

当 LMX2594通过斜升功能生成三角/锯齿波形时、是否可以确认 MUXout 引脚上的锁定检测正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、巴黎:

    MUXOUT 在斜坡期间不会始终保持高电平、波形将取决于斜坡配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢! 是否有任何特定的斜坡设置会使 MUXout LD 变得一团糟、或者它只是函数本身的性质?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、巴黎:

    这只是 LD 的性质、因为 Vtune 在斜坡期间发生变化、因此 LD 随之发生变化。