This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输入引脚

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1439068/lmx2594-input-pin

器件型号:LMX2594

工具与软件:

你(们)好

)引脚选择 LVDS(INPIN_FMT=3 μ s。

(1)  INPIN_LVL 是什么意思? INPIN_LVL=1 (VIN)是否意味着需要识别较大的 LVDS 摆幅、例如接近350mV 峰峰值 摆幅。 因此 INPIN_LVL=0=Vin/4、这意味着  可以识别数十 mV 的峰峰值摆幅?

(2)标准 LVDS 直流电平为1.2V、如果直流点电平存在0.9V 的偏差、则无法直接连接到 SYNCpin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

    不用担心电平、只需设置 INPIN_LVL = Vin (0x1)、它就可以用于任何 INPIN_FMT。