This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:三阶环路滤波器优化

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438629/lmx2820-third-order-loop-filter-optimization

器件型号:LMX2820

工具与软件:

我一直在使用 PLLatinum sim 来调优 LMX2820器件的环路滤波器、我设置的电流配置告诉我环路带宽为~30kHz。 我的问题是:对于环路带宽、理想的值是什么? 我看到数据表提到、当滤波器带宽设计为 PLL 和 VCO 之间的相交点时、相位噪声最低、但我不确定如何找到它。

我们的配置参数为:

Fosc = 250MHz

Fpd = 250MHz

Fvco = 8GHz

Fout = 4GHz