This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820:关于两个 PLL 之间的相位同步

Guru**** 2968430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1437806/lmx2820-lmx2820-about-phase-synchronization-between-two-pll

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!  

如下面的拓扑所示、LMX2820在 Cat.3同步模式下工作。 
无论是否支持两个芯片的输出时钟的相位对齐、两个输出之间的误差相位都是固定的。
没有类似数据表中所述的双模分布。 由于该芯片以类似网络分析仪的模式工作、 
接收和传输使用不同的 LMX2820来生成 LO、这对相位变化非常敏感。

谢谢!


 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    恐怕我不理解您的问题、您需要什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下面的拓扑所示、LMX2820在 Cat.3同步模式下工作。 
    两个不同 LMX2820的输出表示为: 

    out1 = a1*cos(w*t +θ1 )=  a1*cos(w*t +Δt1 *w)

    out2 = a2*cos(w*t +θ2 ) = a1*cos(w*t +Δt2 *w)

    希望(__LW_AT__Δt1 - Δt2)是一个具有小差异(例如1~2ps 的变化)的固定值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    同步后、LMX2820器件之间的相位不会完全相同、因为每个芯片上的传播延迟不完全相同。  

    此外、该延迟还会随温度的变化而变化。  

    相位同步的目的是保持器件之间的确定性相位差、但不会尝试创建零相位差。