This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B TICS Pro 缺少 ZDM 设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438426/lmk05318b-lmk05318b-tics-pro-missing-zdm-settings

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!

我们将使用 LMK05318B 的零延迟模式、我正在检查 IC 的可能设置。 如果我阅读了"LMK05318B TICS Pro GUI 概述修订版(2023年4月25日  )"、我可以在"DCO  和 ZDM 页面"中看到 DPLL_ZDM_SYNC_EN 和 DPLL_REF_SYNC_PH_OFFSET 寄存器设置复选框以及数据字段:


 

我已经安装了最新版本(v1.7.7.6)的 TICS Pro、并加载了  LMK05318B 的1PPS 默认配置、但 ZDM 寄存器的设置缺失:

我已经尝试了向导和其他页面的设置,但我还没有找到任何设置可能,甚至 TICS POR 的"向导->保存和评估"选项卡都说应该在"高级-> DCO、ZDM 和其他"选项卡上设置 ZDM。

请帮帮我、设置过程中漏掉了什么?

提前感谢您的回答!

此致

Istvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Istvan、

    由于在使用上存在混淆、因此已从 GUI 中删除 ZDM 偏移。

    LMK05318B 不 提供真正的 ZDM 模式、因为它使用 SYNC 功能来实现1PPS 输入和1PPS 输出之间的对齐。 这意味着、与真正的 ZDM 一样、输入与输出相位的关系不是在整个下电上电期间固定的。

    如果此操作适用于您的应用、请告诉我、我可以为控制此功能的寄存器提供帮助。

    此致、
    Kyle Yamabe