This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572锁定在低温状态良好。 然而、在低温下使用相同数据重新加载寄存器可能会导致和解锁条件。

Guru**** 2590070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438769/lmx2572-lmx2572-locked-at-low-temperature-okay-however-reloading-the-registers-with-the-same-data-at-low-temperature-may-cause-and-unlock-condition

器件型号:LMX2572

工具与软件:

LMX2572在大约0°C 的低温下运行正常并锁定。  如果我在这个较低的温度下重新加载寄存器、LMX2572可能并不总是锁定。  当恢复到正常温度时、重新加载寄存器不会导致问题、并且可以锁定。  串行数据看起来是一样的。  似乎是加载寄存器和获得锁闭的低温相关问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart、

    我已分配有人参与此帖子、请预计周一最坏情况之前会有回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    您能否提供配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel

    我发现了导致这种低温可靠性问题的原因。  在该设计中、我曾错误地将 OSCinM 用于单端基准信号、假设 OSCinP 或 OSCinM 均可用于单端输入。  稍后在设计验证测试中、我们会发现只有 OSCinP 可用作 SE 输入。  由于组装了100多个电路板、因此修复此错误的方法是将 OSC 设置为差分模式、但仅提供 OSCinM。  这实际上是正常的、直到我们开始环境测试并发现存在数字锁定故障为止。  

    为了解决此问题并仍然使用现有的生产板、我只需将 OSCinP 连接到 OSCinM 并同时提供参考信号、但将 OSC 输入设置为单端。  到目前为止一切顺利。

    感谢您发送编修。

    Stuart