This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在不改变频率的情况下重新加载串行数据后、锁定时间超过500us

Guru**** 2594370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438779/lmx2572-lock-time-is-over-500us-after-reloading-serial-data-without-changing-frequency

器件型号:LMX2572

工具与软件:

下面按降序排列的信号为:锁定检测、SCK、SDI 和 LE。  是以与21个寄存器相同的频率重新加载的。 锁定检测解锁时间超过500us。  这是 VCO 重校准时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart、

    我已分配有人参与此帖子、请预计周一最坏情况之前会有回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    如果 FCAL_EN=1、在对 R0进行编程后、器件将进行 VCO 校准。 根据您的配置、校准时间+ PLL 锁定时间可能为500µs。